请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSI3052-Q1 尊敬的团队:
我们是否可以将 TPSI3052-Q1用于1500V 直流线路上的预充电应用?
由于低于规格、客户关心隔离性能。 请告诉我您的意见。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们是否可以将 TPSI3052-Q1用于1500V 直流线路上的预充电应用?
由于低于规格、客户关心隔离性能。 请告诉我您的意见。
谢谢你。