This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:具有 PWM 调光功能的 LED 驱动器输入电压9V 稳压器

Guru**** 2532450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243775/lmr23610-9v-regulator-for-vin-on-led-driver-with-pwm-dimming

器件型号:LMR23610
主题中讨论的其他器件: LMR23630

我们正在开发一种新产品、并且需要一个可靠的电路来使用 Microchip MIC2291 LED 驱动器驱动两个 LED (串联)。

我们现在手头有原型 PCB、但未能获得我们原来希望的两个 LED 驱动结果。 向 Microchip MIC2291 LED 驱动器的 Vin 引脚提供9V 电压的可调节稳压器(LMR23610)似乎无法处理用于调光 LED 的 PWM 开关。


我的问题是–当 VIN 为9V 时、为微芯片 MIC2291 LED 驱动器上的 Vin 供电的建议开关稳压器 PN 和配置(即电感值、电容值等)是什么?

如前所述、Vin 信号为9V、LED 驱动器上的 EN 信号在500Hz 的频率下进行开关。 (@各种占空比、具体取决于所需的 LED 调光级别)

此外、LED 驱动器的反馈电阻器设置为0.3 Ω、因此 MIC2291 LED 驱动器可以提供尽可能大的316mA 电流。

LMR23610设置为9V 电压输出是否是用于此应用的正确稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否 为您的应用提供原理图以及收集的任何波形。

    您能否更具体地说明 您遇到的问题。

    此外、您能提供尽可能多的有关您的电路状况的信息吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    原理图如下所示:

    我正在驱动2个@串联的 LED (LED_POS、LED_NEG)

    LED 正向电压为6.5V、在满功率时会消耗300mA。

    MIC2291 LED 驱动器的 EN 信号线路由微处理器0-5V 信号500Hz 馈电、占空比介于10%和75%之间。

    我看到的问题是、在为 LED 供电时、9V 稳压器输出会降低多达6V。  

    以下是10% PWM 电平下的示波器布线: (黄色为 LED_POS、蓝色信号为9V 输出、紫色为 EN 信号)

    需要有关选择原理图值 L1、L2、C26、C27、C6、C7以及

    这是用于此应用的正确稳压器吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LED 驱动器消耗的电流可能过多、而降压转换器将进入电流限制状态。

    使用电流探头检查降压转换器上的负载电流。

    此外、尝试在没有前置稳压器的情况下进行测试;直接向降压输入端提供12V 电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将分配给7月份负责 E2E 的工程师。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    感谢您的建议。  E2E 工程师会直接联系我吗?还是我应该继续在论坛上发帖?

    我曾尝试移除 LMR23610并直接从外部电源为 LED 驱动器供电、但问题解决了。  此外、我曾尝试使用 LMR23630 (3安培版本)、也遇到了类似的问题。  因此、我认为问题在于 Im  在电路中未使用正确的 L1、L2、C26、C27、C6、C7值。  我将尝试一些替代值并回复。

    此致

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请使用此帖子。

    我们的工程师会尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    如果您没有电流探头、您能否在此处焊接一个小电阻器(0.1欧姆- 1欧姆)并测量其随时间推移的压降? 您可能需要切断 PCB、以确保所有电流都流经电阻器。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的回复。  我会离开办公室直至星期四、但当我回来时、我会进行您要求的测量。

    此致

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这听起来不错。 让我知道它是怎样的!

    谢谢

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我在与 L1电感串联的0.1欧姆1%电阻器上测量了电压、然后得到了这种脉冲波形。

    脉冲峰值大约为400mV、因此、当 PWM LED 驱动器触发时、从稳压器中拉出大约4安培电流。  LED 未亮起。

    我重复该实验、将大电源作为源、并得到此波形。  (稳压器之前的电路部分从电路中移除)

    脉冲峰值约为200mV ...因此、当 PWM LED 驱动器触发时、稳压器消耗大约2安培的电流。  LED 亮起。

    请让我知道你对 Wat 的想法可能会发生在这里。

    此致

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我怀疑您的电感器会饱和。 这就是稳压器消耗如此多电流的原因。 我还建议选择一个更大的值(如33uH)、看看这是否能解决您的问题。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我在电路中为 L1放了一个33uH 的电感器、但 稳压器输出仍然没有供电。  还有其他想法吗?

    Microchip 建议我使用此稳压器:

    https://www.microchip.com/en-us/product/MCP16312

    但是、它看起来与 TI LMR23610非常相似、因此我认为 LMR23610应使用正确的 L 和 C 组合。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了将 L2更改为33uH、并将 C6更改为10uF、因此这些值更接近 LMR23610数据表的表1中的值:

    使用这些值时仍然没有功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。

    这是一项艰巨的任务。 该器件的 HS 电流限制 为2A、这就是您无法拉取4A 的原因。 LED 稳压器的一些问题是在 短时间内拉大量电流、这就是电压骤降然后又回升的原因。

    我想我之前看过3A 器件的数据表、所以我没有提到它(那个的电流限制是~4A)。 您能否在使用3A 器件时布置电流波形。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我今天将尝试使用3A 版本(LMR23630)稳压器。  您会为 L1和 C6建议哪些值?

    数据表建议 L 值约为13uH、C 值约为85uF。  我将从这开始。 (注释指出电感值基于 Vin = 36V、我的测试是在 Vin=24V 下进行)

    此外、如果需要、这些稳压器电路能否相互并联以提升 HS 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我更改了以下值来测试3安培稳压器- LMR23630。

    L1=15uH、R7=22k、R8=179k、Cout (C6、C7、C8、C25总计)=70uF。

    这是与 L1串联的0.1欧姆1%电阻器上的波形。

    请告诉我您的想法。  谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我将研究您的最新波形。 我想让您尝试的一个想法是、查看降压稳压器电路是否在恒定负载下工作(通过电子负载或小电阻器)、而不是使用 LED 驱动器。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、我可以将 LED 驱动器启用设为一个恒定值(ON)、这样驱动器就不会处于 PWM 开/关状态。  

    在这种情况下、LED 驱动器应 亮起并保持  开启状态、而不是以500Hz 的频率循环打开和关闭。

    另外、我将在稳压器的输出端尝试使用一个电阻器、看看它是否能够以3A 的电流为该电流供电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我尝试了大约10欧姆的电阻负载。  下面是跟踪信息:

    当我打开电路并在示波器上观察时、它会缓慢上升1-2秒、然后达到上面波形的电压电平(~120mV=1.2A)。

    此外、 波形上也有很多噪声? (~180mVp2p)

    有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    输出电压在10欧姆配置下是否稳定?

    对于噪声探头激发、示波器探头可能具有很大的噪声、尤其是使用长引线时、因为它会导致杂散电感、您是否可以尝试使用尖头和桶形示波器探头? 只需在探头的接地部分缠绕一根导线、然后重新进行测量。

    谢谢

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    下面的波形显示了施加电源后到斜坡的延时时间...

    达到9V 大约需要1.78秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew。

    是的、使用10欧姆电阻器时输出电压保持稳定。  它的上升较慢、而不是保持稳定。  电路中不再包含 LED 驱动器和 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我同意您的看法、这绝对奇怪、它需要很长的时间才能达到9V。 您能否使用所有信号(EN、VIN[位于 C3]、VOUT [位于 C6]、IOUT[来自电阻器])探测整个启动序列。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好、我看到了以下内容:

    输入电压

    输出电压

    输出电阻器

    我在看到 Vin 缓慢上升后尝试了单独的电源、但它仍然是相同的信号。

    有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、VIN 斜坡缓慢对我来说非常可疑。 现在您的信号看起来也干净得多。 我现在怀疑输入电路。

    如果您在设计中将电源直接连接到 LMR23610/LMR23630上的 VIN 网络、是否会得到相同的结果? 对于此实验、最好去掉 Q1、Q2、Q3和 D1。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我删除了 Q1、Q2、Q3、D1并重新测试。  这种缓慢的电源斜升现在已经消失。   

    明天我将继续使用3Amp 稳压器和 LED 驱动器进行测试、看看效果是否较好。

    谢谢

    约翰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我继续对此进行测试、现在在使用3Amp 稳压器驱动 LED 时获得了良好的结果。  在以25%、50%、75%和100% LED 占空比驱动 PWM 时、我能够实现正常运行。

    如果您感兴趣、下面是波形。  以下是主要两项:

    50%脉宽调制

    黄色- LED_POS 信号

    蓝色- 9V 稳压器输出

    绿色- 5V 微处理器电源

    紫色- PWM 信号

    与 L1串联的0.1 Ω 电阻器上的电压、PWM 25%

    因此、现在我的问题是找到一个前置稳压器(我们删除了电路中的一部分...Q1、Q2、Q3、D1)、它可以处理15-50VDC 的电压输入、并且其输出电压符合 LMR23630的输入电压范围、即4V 至36V。

    如果您有任何建议、请告诉我。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我很高兴我们能够找出这个问题! 这些波形看起来非常好。 很想了解1A 器件能否与您选择的原始元件搭配使用、但我不想为您做更多工作。

    关于扩展反激式电路的电压范围有一个应用手册、但所使用的技术应适用于您的设计。 如果您有任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../snva900_5F00_extending_5F00_inpt_5F00_voltage_5F00_range_5F00_of_5F00_the_5F00_lm5180q1.pdf

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew 的帮助。  问题现已解决。

    此致

    约翰