主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ34Z100EVM、 GPCRA0
您好!
正如标题建议的、我们在完成我们项目的镍氢电池的学习周期时遇到了问题、特别是、我们启用了该项目、Learned Status 变为04、但绝不会变为05或06、即使我们遵循 BQ34Z100-G1 TRM 和 SLUA925指南也是如此。 我们非常感谢任何能够确定根本原因并帮助我们完成学习周期以便我们可以创建黄金映像的支持。
以下是我们的设置:
我们使用 BQ34Z100EVM 时对分压器比率进行了微小的修改(除非 EVM 无法用于学习周期)。 我们使用的电池是 Panasonic BK120AAHU (1200mA)、BQStudio 恰好将其存储在数据库中(化学 ID:0641)、它配置在7S2P 中。 一些基本配置:
设计容量(也包括 Qmax 电芯0)= 2400mA
设计能耗= 20160mWh
终止电压= 1000mV (我们之前使用了1100mV、但结果相同)
镍氢电池负三角电压= 8mV (Panasonic 数据表建议5 - 10mV 三角电压)
镍氢电池负时间差= 16s
镍氢电池负电压= 10000mV
我们按照数据存储器部分中的电池寄存器设置指南(有关配置、请参阅所附的导出 gg.csv 文件)进行操作、然后完成完全放电(~C/5速率)、静置(直到 VOK 清零)、完全充电(~C/2速率)、 和静置(直到 VOK 被清零)循环-几次。 RUP_DIS 标志始终清零、VOK 和 OCVTAKEN 都根据指南进行变化、当电池满时设置 FC 标志、但记忆状态始终为04。 我们还通过论坛了解到、在充电期间、Learned Status 不会从04更新至05、并且它仅在放电期间更新、但在我们的案例中、它似乎根本没有变化。
我将在捕获日志的情况下执行另一个学习周期、我将在周期完成时附上日志。