This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:无法完成镍氢电池的学习过程

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251876/bq34z100-g1-unable-to-complete-learning-process-for-nimh-battery

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ34Z100EVMGPCRA0

您好!

正如标题建议的、我们在完成我们项目的镍氢电池的学习周期时遇到了问题、特别是、我们启用了该项目、Learned Status 变为04、但绝不会变为05或06、即使我们遵循 BQ34Z100-G1 TRM 和 SLUA925指南也是如此。 我们非常感谢任何能够确定根本原因并帮助我们完成学习周期以便我们可以创建黄金映像的支持。   

以下是我们的设置:

我们使用 BQ34Z100EVM 时对分压器比率进行了微小的修改(除非 EVM 无法用于学习周期)。 我们使用的电池是 Panasonic BK120AAHU (1200mA)、BQStudio 恰好将其存储在数据库中(化学 ID:0641)、它配置在7S2P 中。 一些基本配置:  

设计容量(也包括 Qmax 电芯0)= 2400mA
设计能耗= 20160mWh
终止电压= 1000mV (我们之前使用了1100mV、但结果相同)
镍氢电池负三角电压= 8mV (Panasonic 数据表建议5 - 10mV 三角电压)
镍氢电池负时间差= 16s
镍氢电池负电压= 10000mV

我们按照数据存储器部分中的电池寄存器设置指南(有关配置、请参阅所附的导出 gg.csv 文件)进行操作、然后完成完全放电(~C/5速率)、静置(直到 VOK 清零)、完全充电(~C/2速率)、 和静置(直到 VOK 被清零)循环-几次。 RUP_DIS 标志始终清零、VOK 和 OCVTAKEN 都根据指南进行变化、当电池满时设置 FC 标志、但记忆状态始终为04。 我们还通过论坛了解到、在充电期间、Learned Status 不会从04更新至05、并且它仅在放电期间更新、但在我们的案例中、它似乎根本没有变化。

我将在捕获日志的情况下执行另一个学习周期、我将在周期完成时附上日志。  

e2e.ti.com/.../BK120AAHU_5F00_config.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    到目前为止、在查看您的 gg 文件后、一切似乎都正常。 我将等待您发送日志文件、该文件有望为我显示一条有关学习周期不成功的原因的线索。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是我捕获的日志。 初始条件是、我在日志开始之前为电池组充满电、因此我开始完全放电、并设置重新充电至 FC。 到目前为止、Learned Status 继续为04、Qmax Cell 0寄存器保持不变(2400mA)。 就在这之后、我再次对终止电压进行完全放电、让电池休息。 最终学习的状态仍保持在04。 请参阅随附的日志文件。  

    e2e.ti.com/.../7827.BK120AAHU_5F00_2X.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、

    我查看了您的日志文件、所有与您的流程相关的内容看起来都很好。 如您所述、正在设置 FC 位、 监测计正在获取 OCV 读数。 通常、当 Update Status 未从4变为5时、这是因为放电和充电未涵盖电池 额定容量的至少90% DoD。 我检查了监测计何时读取 OCV 读数的电压、并根据 OCV 表针对 ChemID 验证您是否满足该 要求。 我可能必须与团队中的其他人进一步讨论此问题、但现在我建议使用 GPCRA0工具、看看这是否可以解决您的问题。  https://www.ti.com/tool/GPCRA0

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    为了使用 GPCRA0工具上传日志、我是否可以在此线程中将相同的日志附加到 zip 中? 或者我是否需要执行另一个完全充电/放松/完全放电/放松周期?

    如果我之前附加的日志足以供 GPCRA0工具使用、我就不想再次执行另一个周期、因为它确实会耗费大量时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    假设您可以尝试将已经拥有的数据提交到 GPCRA0工具、只需确保从数据中裁剪出初始放电和休息周期。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    此外、最后一件事、请确保将文件转换为 csv、并删除第3051行。 这里没有数据、这可能会扰乱 GPCRA0工具。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick! 我将 按照说明操作、并将 zip 文件提交到工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来、当您从工具中检索数据时、我将等待您的到来。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此该工具返回了更新的 QMax 和 Ra 表。 之后我一直在对它进行测试、到目前为止一切顺利。  

    我还不明白在学习周期中哪些步骤出错了。  

    但与此同时、我将使用  GPCRA0工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    很高兴听到这个消息! 我知道其他客户过去在尝试使用镍氢电池完成学习周期时遇到过问题、但没有成功。 我将 向团队提出此问题、以查看是否可以解决此问题。

    此致、
    尼克·理查兹