This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200EVM-02:高电流消耗@无负载

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253804/lmg5200evm-02-high-current-draw-no-load

器件型号:LMG5200EVM-02
主题中讨论的其他器件:LMG5200

您好!

我尝试以10ns 死区时间、32V 输入电压和空载运行 EVK @ 100kHz。 这会导致170mA 的电流消耗、并且电感器在几分钟后变得非常热115°C。

这是否正常? 我们选择了 GaN、因为其开关损耗较低、但这 种损耗似乎与常规 MOSFET 中没有看到的损耗一样多。

我们更换了 LMG5200、以防它出现故障、但无效

非常感谢您提供任何帮助或解释、

此致

约翰·勒罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    感谢 您关注 TI GaN 评估。  为了更好地了解情况并准确地诊断问题、您能否提供以下信息?

    1. 介绍测试设置、包括 J1、J2、J3和 J5处的连接。 您可以查看 用户指南的第9-11页 、以确保所有内容均已正确连接。  

    2.对死区时间生成电路所做的修改列表,或对电路板所做的任何其他更改。  

    有了这些信息、我们可能会更好地了解可能会出现的问题。  

    此致、  

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    假设占空比为50%、我计算出流经电感器的纹波电流为17A。 这可能会导致一些功率损耗/热问题。

    除了提供 John 请求的信息外、我建议将开关频率增加到300kHz 并再次进行测试-这会将纹波减少到<6A。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这实际上是我没有考虑过的问题。  

    在上述指定的测试条件下、电感器会看到相当高的纹波电流、相当于大约5A 的 rms 电流。  电感器中的传导损耗为5A^2*。009ohms = 225mW。  

     应 在设置 EVM 条件时考虑 所有其他无源器件上的电流应力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    感谢快速响应、在论坛上、我阅读了有关在低负载下将时钟降低到100kHz 以提高效率的内容、并盲目地使用100kHz 进行了一些测试。 不过、我没有做数学运算、并错误地将电感器值读取为47uH、而不是4.7uH。

    我已将电感值更改为我的要求、现在一切都顺利。

    感谢您提供的支持