您好!
我使用过 LM5085很多年了、一直注意到它的电压调节相当缓慢。 例如、我使用它来使24V 电源脱离24V 到60V 的不同输入范围。 输出随输入稳定上升、在60V 时、输出可能为25.8V。 这适用于我们销售的电路板、它对24V 的功能来说是"没问题"的、但它始终让我大吃一惊。 进行布局更改没有什么作用、因此我忽略了它。
但是、我更改了这个最新版本、使 LM5085的行为变得是我不能忽略的。 以下是对其行为的描述:
- 如果 Vin 等于或小于24V、则输出与输入匹配。 呈指数衰减。
- 如果 Vin 介于24V 和26V 之间、则输出保持在24.5V 左右。 预期的... 不过、
- 如果 Vin 大于26V、则输出再次匹配输入、但为负2伏。 (因此、如果输入为30V、则 OUT 为28V、这现在太高了)
我探测了 PMOS 栅极并发现其占空比低于预期的24V (直通)。 然后、我看到在24V 和26V 之间的占空比脉冲、但它在26V 几乎渐近地再次急剧变为直通(我正在通过电源旋钮控制 Vin、可以观察到它在100mV 内快速滑入占空比)。
我探测了 FB 引脚、它很高兴地上升到高于它应该调节的电压(如果我没记错、大约为1.6V);就好像它被忽略了一样。 与工作模型相同的电阻器。
为什么会这样呢? 我认为电流调节不会相关;如果过早触发、则会反方向地关闭电路。
在过去的版本与这个版本之间有两处变化、即 PMOS 和一个 Radj 电阻器。 我使用 PMOS 的导通状态电阻进行电流调节、这非常棒。 因此、当我更改 FET 时、我必须更改 Radj 电阻器。
我附上了图像、其中显示了旧的和新的、以及 PMOS 器件型号。 PMOS 附带可忽略的 NMOS 对、我将其用于与用于 LM5085的 PMOS 无关的其他功能。 此外、我还使用两个并联的 PMOS。 
新 MOSFET 的规格中是否有什么内容会使稳压器受损? 探测栅极还显示出非常非常非常干净的信号、旁边是零过冲和无振铃。 我倾向于制作非常好的布局、但如果可疑、我可以提出。