This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74910-Q1:了解电流检测和监控路径/逆向工程

Guru**** 2810855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252437/lm74910-q1-understanding-the-current-sense-and-monitoring-path-reverse-engineering

器件型号:LM74910-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74900Q1EVM

您好!

由于数据表中的公式还不是很确切、例如缺少物理单元且未引用阈值、没有意义的值、例如方框图中的 VREF 等、因此我使用 LM74900Q1EVM 进行了一些测量。

该 EVM 的设置如下:

  • TMR = 10ms (J10:3-4)
  • ILIM = 10A (J11:3-4)
  • IMON = 10A (J12:3-4)
R (ILIM)Ω Ω 60.4E+3 R20                      
R (IMON)Ω 15.4E+3 R22                      
C (TMR)[F] 680.0E-9 C12                      
R (sense)Ω 1.0E-3 R2                      
R (SET)Ω 50 R4                      
R (ISCP)Ω Ω 50 r3                      
FAC_ IMON 9 = I_IMON / I_ILIM 为测量值                      
                               
输出电流[A] U (ILIM)
[V]
U (MON)
[V]
I (ILIM)
[A]
I (IMON)
[A]
i_sum
[A]
比率
I (IMON)/I (ILIM)
U_R (检测) I_R (设置) 比率
I_R (set)/I_SUM
I_ILIM_理想值
[A]
IMON 理想
[A]
U_I (ILIM)_理想值
[V]
U_I (MON)_理想
[V]
I_ILIM_偏移
[A]
IMON 失调电压
[A]
1.003 0.077 0.1801 1.29E-06 1.17E-05 1.30E-05 9.09 1.0030E-03 2.01E-05 0.647 2.01E-06 1.81E-05 0.1212 0.2780 7.20E-07 6.36E-06
2.004 0.1970年 0.4560 3.26E-06 2.96E-05 3.29E-05 9.08 2.0040E-03 4.01E-05 0.820 4.01E-06 3.61E-05 0.2421 0.5555 7.46E-07 6.46E-06
3.005 0.3160 0.7310 5.23E-06 4.75E-05 5.27E-05 9.07 3.0050E-03 6.01E-05 0.877 6.01E-06 5.41E-05 0.3630 0.8330 7.78E-07 6.62E-06
4.006 0.4350 1.0070 7.20E-06 6.54E-05 7.26E-05 9.08 4.0060E-03 8.01E-05 0.906 8.01E-06 7.21E-05 0.4839 1.1105 8.10E-07 6.72E-06
5.008 0.5540 1.2830 9.17E-06 8.33E-05 9.25E-05 9.08 5.0080E-03 1.00E-04 0.923 1.00E-05 9.01E-05 0.6050 1.3882 8.44E-07 6.83E-06
6.009 0.6730 1.5590 1.11E-05 1.01E-04 1.12E-04 9.09 6.0090E-03 1.20E-04 0.935 1.20E-05 1.08E-04 0.7259 1.6657 8.76E-07 6.93E-06
7.009 0.7920 1.8350 1.31 E-05 1.19E-04 1.32E-04 9.09 7.0090E-03 1.40E-04 0.944 1.40E-05 1.26E-04 0.8467 1.9429 9.05E-07 7.01E-06
8.009 0.9120 2.1120 1.51E-05 1.37E-04 1.52E-04 9.08 8.0090E-03 1.60E-04 0.950 1.60E-05 1.44E-04 0.9675 2.2201 9.19E-07 7.02E-06
9.008 1.0320 2.3890 1.71E-05 1.55E-04 1.72E-04 9.08 9.0080E-03 1.80E-04 0.956 1.80E-05 1.62E-04 1.0882 2.4970 9.30E-07 7.01E-06
10.005 1.1520 2.6660 1.91E-05 1.73E-04 1.92E-04 9.08 1.0005E-02 2.00E-04 0.960 2.00E-05 1.80E-04 1.2086 2.7734 9.37E-07 6.97E-06

这让我得出一个结论、即有关电流测量及其电流镜结构的方框图必须如下所示:

现在、IMON 和 ILIM 对我来说开始很有意义、尤其是现在指定的 V (SNS_TH)值会起作用。

不过、仍需要利用上述知识更新公式(3)和(7)。

我还需要了解短路保护电路...

附件:

e2e.ti.com/.../LM74900Q1EVM_2D00_measurements.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Friedl:

     您可以使用下面随附的设计计算器来选择外部元件。  

    e2e.ti.com/.../7737.LM749X0_5F00_ID_5F00_Design_5F00_Calculator.zip

    是的、您对电流限制电路的理解是正确的。 如下所示、OCP 和 SCP 功能的数据表中提供了详细电路。

    如果需要有关过流或短路保护电路功能的进一步说明、敬请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、这些图分别缺少 V (SNS_TH)和 V (SNS_SCP)的参考。

    此外9:1 (伊蒙:ILIM )的电流分离没有被提及。

    请将这两幅图合并至第9.2章"功能方框图"的大图中、当然其中也有参考 V (SNS_TH)和 V (SNS_SCP)。

    当然、使用所有这些值更新公式、包括正确的物理单位。 添加公式、例如 I (ISCP)、不要简单浏览第10.2.3.6节中的 ISCP 计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图9-8应按如下方式进行更新:

    然后、电流限制的公式计算为:

    BTW I (LOAD_MAX)是您所说的 I (LIM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公式(4):

    因数1.2必须为伏特、我可以匹配到规格的 V (TMR_OC)。  

    在公式中引用规格参数难道不是更明显吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于重试计时器计算、我认为数据表中也存在错误:

    然后、我会按照以下方式得出公式(5):

    BTW、为什么公式(4)中的拉电流值不是 I (TMR_SRC_CB) 这将是 85µA 而不是 82、3µA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 TMR 引脚上的100k 电阻禁用自动重试、T (OC)时序应该也会发生变化、对吧?

    在本例中、公式(4)肯定不再为真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Friedl:

    让我来回顾一下您的评论、下周早些时候与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Friedl:

    从 TMR 引脚到 GND 的灌电流一直是导通的、因此进入引脚的拉 电流为5.4µA、这样可以保持流入 TMR 电容的有效拉电流为2.7 uA。 我们不会更改数据表中的任何内容。

    • 重试期间 TMR 的拉电流为2.7uA 、即5.4uA 拉电流- 2.7uA 灌电流。  

    • 在下面的等式中、分母的正确值为85uA -2.7uA = 82.3uA。