This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210的负载问题

Guru**** 2813195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251407/tps40210-the-load-issue-for-tps40210

器件型号:TPS40210

您好!

我们 在项目中将 TPS40210DRCR 用于升压电路模块。

规格。 对于 TPS40210为:输入电压为5-7VDC、输出电压为12V/1A、 需要输出能够恢复正常运行

连接的负载中存在浪涌电流(如图2:6A/50us 所示)时、或异常工作时间(负载停止输出或输出压降)小于5ms 时。

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../3058.BOOST.PDF

波形如下所示:

现在、我们有以下问题:

1.上电时输出12VDC 是正常的、但当我们访问负载(负载为12V/1W)、Q6波形的栅极停止、时间约为1.4s、 负载 LED 在栅极停止时熄灭;

2.我们 修改了 延迟器件的设计(C205, R203),将保护时间减少到100mS ,但与要求不符;

3. 继续调整启动延时电路(C205, R203) 当输出保护重启时间小于100ms 时、将无法升高12V 电压(如图3所示);

请 提供您对以下问题的评论:

1. 如何使用 TPS40210DRCR 芯片在负载中存在浪涌电流(6A/50us)或异常工作时间(负载停止输出或输出压降)小于5ms 的情况下实现正常工作?

2.是否有其他的芯片设计方案可以推荐来满足负载中出现浪涌电流(6A/50us)或者异常工作时间(负载停止输出或输出压降)小于5ms 的正常运行要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    请重新组织您的语言、并且

    1.图2是什么?  波形中的每个通道是什么?

    2.什么是"工作时间异常(负载停止输出或输出压降)小于5ms"?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下图2:

    由于我们测试了升压电路、延迟时间小于5ms (无负载)、输出电压将恢复到正常的12V、

    Pleaes 指低于正常波形的升压测试结果。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    请 显示包含 x 标度和 y 标度的波形。

    Unknown 说:
    1. 加电时输出12VDC 正常、但当我们访问负载(负载为12V/1W)、Q6波形的门停止、时间约为1.4s、 负载 LED 在门停止时熄灭;

    您认为 Q6波形的栅极停止 1.4秒是什么意思? 我可以看到 Q6 GS 仍然不时地脉动。 这意味着 TPS40210正在尝试重新启动、并且可能触发了过流。  

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下波形、通道#1 (黄色)是 Q6的 GS、通道#2 (蓝色)是12V 输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    这两个波形之间的区别是什么?

    一个仍在 Vout 下降时开关、而另一个则未切换。

    此致、

    冯志