This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53602:PFM 模式下的开关频率?

Guru**** 2512085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253862/tpsm53602-switching-frequency-in-pfm-mode

器件型号:TPSM53602

虽然我参考数据表 TPSM53602RDAR、但开关频率取决于输入电压、输出电压和负载电流。

只有在图7-14、7-15中达到最小负载电流的情况下、在 PWM 模式下、我们最有可能处于1.4Mhz 的开关频率。

TPSM53602 3.8V 至36V 输入、1V 至7V 输出、2A 电源模块数据表(修订版 B)(TI.com)

开关频率可能是多少、此时负载电流较低、这意味着器件处于 PFM 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    我们可以使用 Webench 仿真器件在客户操作条件下的开关频率。 您能否列出您的客户在不同环境条件下的

    (VIN/IOUT/TEMP/等 VOUT)?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    希望下表提供有关所需信息的提示。

    最大工作环境温度为40摄氏度的情况下、

    参考设计

    电源

    器件型号

    开关频率

    最小负载电流达到1.4Mhz

    U42

    +12V 至+5V

    TPSM53602RDAR

    未知;PFM 模式

    >0.35A PWM 模式、如果<0.35A PFM 模式

    U43

    +12V 至+1V

    TPSM53602RDAR

    未知;PFM 模式

    >1A PWM 模式、如果<1A PFM 模式

    U44

    +12V 至+3.3V

    TPSM53602RDAR

    1.4MHz (典型值);PWM 模式

    >0.65A PWM 模式、如果<0.65A PFM 模式

    U45

    +12V 至+1.8V

    TPSM53602RDAR

    1.4MHz (典型值);PWM 模式

    >0.7A PWM 模式、如果<0.7 PFM 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    您可以检查 Webench 上的开关频率是否存在任何工作条件。

    只需在此输入输入运行条件:

    在此处调节仿真器上的相应电流:

    此处显示了开关频率。

    您无法真正控制器件何时进入 PFM 模式、因为有轻负载条件时器件会自动切换到该模式。  

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew、 我的问题就得到了解决。

    感谢您的快速响应。