虽然我参考数据表 TPSM53602RDAR、但开关频率取决于输入电压、输出电压和负载电流。
只有在图7-14、7-15中达到最小负载电流的情况下、在 PWM 模式下、我们最有可能处于1.4Mhz 的开关频率。
TPSM53602 3.8V 至36V 输入、1V 至7V 输出、2A 电源模块数据表(修订版 B)(TI.com)
开关频率可能是多少、此时负载电流较低、这意味着器件处于 PFM 模式
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
虽然我参考数据表 TPSM53602RDAR、但开关频率取决于输入电压、输出电压和负载电流。
只有在图7-14、7-15中达到最小负载电流的情况下、在 PWM 模式下、我们最有可能处于1.4Mhz 的开关频率。
TPSM53602 3.8V 至36V 输入、1V 至7V 输出、2A 电源模块数据表(修订版 B)(TI.com)
开关频率可能是多少、此时负载电流较低、这意味着器件处于 PFM 模式
Andrew、您好!
希望下表提供有关所需信息的提示。
最大工作环境温度为40摄氏度的情况下、
|
参考设计 |
电源 |
器件型号 |
开关频率 |
最小负载电流达到1.4Mhz |
|
U42 |
+12V 至+5V |
TPSM53602RDAR |
未知;PFM 模式 |
>0.35A PWM 模式、如果<0.35A PFM 模式 |
|
U43 |
+12V 至+1V |
TPSM53602RDAR |
未知;PFM 模式 |
>1A PWM 模式、如果<1A PFM 模式 |
|
U44 |
+12V 至+3.3V |
TPSM53602RDAR |
1.4MHz (典型值);PWM 模式 |
>0.65A PWM 模式、如果<0.65A PFM 模式 |
|
U45 |
+12V 至+1.8V |
TPSM53602RDAR |
1.4MHz (典型值);PWM 模式 |
>0.7A PWM 模式、如果<0.7 PFM 模式 |