This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84259:TPS84259RKGT:并行工作

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253774/tps84259-tps84259rkgt-parallel-operation

器件型号:TPS84259

大家好、我正在使用以下器件型号: TPS84259RKGT 在我们的项目中、您能不能告诉我们是否可以并联它以满足更高的电流要求? 如果需要、请告诉我应该注意哪些引脚以及所有引脚的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    理论上这应该是可行的、但让我来检查一下。

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我不建议将2个 TPS84259并联。 客户可能只应使用较高电流器件中的1个电源轨。

    谢谢。

    安德鲁