This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:空载时电压升高的原因

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252555/lm61460-q1-the-reason-of-increasing-the-voltage-at-unloaded

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460

您好,专家,

       对于 LM61460在空载模式下工作有一些问题、空载时的输出电压高于正常模式下的输出电压、我在数据表中找到了以下说明:

我了解到、当电流减小时、输出电压会增大、从而激活轻负载模式以降低频率。

  1. 我是否理解正确?
  2. 增加输出阻抗?Ω 的原理是什么
  3. 为什么增加输出阻抗会导致输出电压增大?

期待您尽快回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.正确、在 PFM 条件下、输出电压将调节至比预期稍高的水平。 从数据表中显示自动模式下负载/线路调节的图形中可以观察到这一点、请参阅下文。

    2.解释是基于上述句子。 仅当将器件设置为自动模式并且输出电流降至器件额定电流的大概1/10以下时、频率才会降低、以便输出电阻/阻抗增大。 此外、激活内部 PFM 检测器还需要偏移输出电压。

    3.在 PFM 模式下,降低负载电流会降低开关频率,进而增加 VOUT 上激活 PFM 检测器所需的直流失调电压。 这是负载电流降低后输出电压看起来在较轻负载下较高的主要原因。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、仍然有一些问题我尚未解决。

    1.芯片是如何增加本身的输入阻抗的呢?

    2.增加输出阻抗为什么会增加输出电压?

    3什么是 PFM 检测器、在数据表中未找到更多信息?

    期待您的回复。 可考虑!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与内部团队协商后、请查看以下对您的三个问题的答复:

    1. 通过降低 DCM 运行中的平均频率、可增大阻抗。  因此向负载提供的电流更少、输入阻抗更高。
    2. 由于器件在轻负载下从 PI 控制变为 P 控制、因此输出电压增加。 与 PI 控制不同、比例控制需要一个偏移误差。
    3. PFM 检测器是误差放大器的一部分。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、因此输出电压的增加是由于控制方法从 PI 变为 P 造成的、这会产生电压偏差、激活 PWM 衰减器并降低开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。