主题中讨论的其他器件:LM61460
您好,专家,
对于 LM61460在空载模式下工作有一些问题、空载时的输出电压高于正常模式下的输出电压、我在数据表中找到了以下说明:

我了解到、当电流减小时、输出电压会增大、从而激活轻负载模式以降低频率。
- 我是否理解正确?
- 增加输出阻抗?Ω 的原理是什么
- 为什么增加输出阻抗会导致输出电压增大?
期待您尽快回复,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
对于 LM61460在空载模式下工作有一些问题、空载时的输出电压高于正常模式下的输出电压、我在数据表中找到了以下说明:

我了解到、当电流减小时、输出电压会增大、从而激活轻负载模式以降低频率。
期待您尽快回复,谢谢!
您好!
1.正确、在 PFM 条件下、输出电压将调节至比预期稍高的水平。 从数据表中显示自动模式下负载/线路调节的图形中可以观察到这一点、请参阅下文。

2.解释是基于上述句子。 仅当将器件设置为自动模式并且输出电流降至器件额定电流的大概1/10以下时、频率才会降低、以便输出电阻/阻抗增大。 此外、激活内部 PFM 检测器还需要偏移输出电压。
3.在 PFM 模式下,降低负载电流会降低开关频率,进而增加 VOUT 上激活 PFM 检测器所需的直流失调电压。 这是负载电流降低后输出电压看起来在较轻负载下较高的主要原因。
此致、
吉米