请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 您好:
我们有一个使用 MOLI INR18650M35A 电池的电池、其充电电压等于4.1V。 在化合物 ID 中、2481适用于4.2V、2986适用于4.1V。 我们对这两种器件都进行了尝试、好像2481比2986要好、但它 在0ºC 的低温范围内仍具有超过5%的容差。 同样根据日志文件、Qmax 在2个周期内没有更新。 您可以看看这个问题吗?>
谢谢!