Other Parts Discussed in Thread: BQ25306, BQ25306EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25306 我使用 bq25306为7.4v 电池充电。 我已将充电电压设置为8.4V。 遵循数据表中规定的电阻器组合、如1.33M 和200k。
但 IC 在8.02v 时终止充电。 我设置的充电电流为2.7Amp.Battery 为7.4v 7500 mA