This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:在8.02V 而不是8.4V 时终止充电

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306, BQ25306EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253123/bq25306-charging-terminate-at-8-02-v-instead-of-8-4v

器件型号:BQ25306

我使用 bq25306为7.4v 电池充电。 我已将充电电压设置为8.4V。 遵循数据表中规定的电阻器组合、如1.33M 和200k。

但 IC 在8.02v 时终止充电。 我设置的充电电流为2.7Amp.Battery 为7.4v 7500 mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 在充电电压设置为8.4V 的 BQ25306EVM 上测试充电终止时、我观察到的行为不相同。 您是否将 BAT 引脚紧密连接到电池端子、并在 BAT 引脚连接的同一位置测量电池电压?

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett:  

    请查看随附的 PCB 布局、是的、我们已经测量了与电池端子连接的 Vbat 引脚的电压。 我们已经尝试更改电阻值、但问题仍然存在。

    关于

    帕尔特·多西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett:  

    问题已解决。

    感谢您的支持。