This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:使用电池补充模式的 DPM 无法在设备应启动时打开

Guru**** 2518850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253169/bq25731-dpm-with-battery-supplement-mode-doesn-t-seem-to-get-turned-on-by-the-device-when-it-should

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: BQ25730

预期/所需的行为:在高负载(负载电流>标称适配器电流/IIN_HOST)期间、电池应补充高于标称适配器电流的任何电流。

示例: 标称适配器电流(IIN_HOST) 3、7A。负载5A。 在高电流(5A)负载适配器期间、应将电流限制在3、7A、而剩余的1、3A 电流将从电池中消耗。

实际行为:在高负载期间、适配器电流变为0A、并且电池提供所有电流(不仅仅是超过标称适配器电流的电流)。

示例:当负载< 3、7A 时、适配器提供所有电流。 在较高负载(> 3、7A 负载)期间、适配器不提供电流、而电池提供整个5A。

根本原因:充电器 IC BQ25731动态电源模式(DPM)未按预期工作。 如果有电池,当负载电流超过配置的标称适配器电流(IIN_HOST)时,DPM 模式似乎没有启用。 但为什么呢? 我们是否对 DPM 模式与电池补充存在误解?

关于硬件设计的一些注意事项:PSYS 引脚保持悬空(不确定是否需要该引脚才能工作?)、请参阅下面有关 IC 连接方式的输出:

以下是 VSYS 负载(电流)高于配置的 IIN_HOST 电流时的器件寄存器。 适配器电流变为0、所有电流都将从电池中消耗。

在这种情况下、负载为1A、IIN_DPM 限制为700 mA。

0016738333 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:寄存器位号--> 7 6 5 4 3 2 1 0
0016738334 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption0_01 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
0016738334 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption0_00 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
0016738335 [app.powerctrl.driver] info:ChargeCurrent 03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0016738336 [app.powerctrl.driver] info:ChargeCurrent_02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 mA
0016738337 [app.powerctrl.driver] info:ChargeVoltage_05 0 0 1 0 1 0 1 0
0016738338 [app.powerctrl.driver] info:ChargeVoltage_04 1 1 0 0 0 0 0 0 10944mV
0016738339 [app.powerctrl.driver] info:OTGVoltage_07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738339 [app.powerctrl.driver] info:OTGVoltage_06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738340 [app.powerctrl.driver] info:OTGCurrent_09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738341 [app.powerctrl.driver] info:OTGCurrent_08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738342 [app.powerctrl.driver] info:InputVoltage_0B 0 0 0 1 1 1 0
0016738342 [app.powerctrl.driver] info:InputVoltage_0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738343 [APP.powerctrl.driver] info:IIN_HOST_0F 0 0 0 0 0 1 1 0
0016738344 [app.powerctrl.driver] info:IIN_HOST_0E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738345 [app.powerctrl.driver] info:ChargerStatus_21 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738345 [app.powerctrl.driver] info:ChargerStatus_20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738346 [app.powerctrl.driver] info:ProchotStatus_23 1 0 1 1 1 0 0 0
0016738347 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ProchotStatus_22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738348 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:IIN_DPM_25 (输入 I lim。) 0 0 0 0 1 1 1 0 700 mA
0016738348 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:IIN_DPM_24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738349 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ADCVBUS_PSYS_27 (VBUS) 0 1 1 1 1 1 0 0 11904 mV
0016738350 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ADCVBUS_PSYS_26 (PSYS) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0016738351 [app.powerctrl.driver] info:ADCIBAT_29 (BATT I CHRG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mA
0016738352 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ADCIBAT_28 (BATT I DSCHRG) 0 0 0 0 0 0 1 0 1024 mA
0016738353 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ADCIINCMPIN_2B (I IN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mA
0016738353 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ADCIINCMPIN_2A (CMP 在 V 中) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738354 [app.powerctrl.driver] info:ADCVSYSVBAT_2D (V sys) 0 1 1 1 1 0 1 9856mV
0016738355 [app.powerctrl.driver] info:ADCVSYSVBAT_2C (V batt) 0 1 0 1 0 0 1 9600 mV
0016738356 [app.powerctrl.driver] info:ManufacturerID_2E 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0016738356 [app.powerctrl.driver] info:devicelD_2F 1 1 0 1 0 1 1 0
0016738357 [APP.powerctrl.driver] INFO:ChargeOption1_31 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0016738358 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption1_30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738359 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption2_33 1 1 1 1 1 0 1 1
0016738360 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption2_32 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0016738360 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption3_35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0016738361 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption3_34 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0016738362 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ProchotOption0_37 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0016738363 [app.powerctrl.driver] info:ProchotOption0_36 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
0016738364 [app.powerctrl.driver] info:ProchotOption1_39 0 0 1 0 0 0 1 1
0016738364 [app.powerctrl.driver] info:ProchotOption1_38 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
0016738366 [APP.powerctrL.DRIVER] info:ADCOption_3B 1 0 1 0 0 0 0 0
0016738367 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ADCOption_3A 0 1 1 1 1 1 1 1
0016738367 [APP.powerctrL.DRIVER] INFO:ChargeOption4_3D 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0016738368 [app.powerctrl.driver] info:ChargeOption4_3C 1 1 1 0 1 0 0 0 0
0016738369 [app.powerctrl.driver] info: Vmin_Active_Protection_ 0 100 1 0 0 0 0 0 0
0016738369 [app.powerctrl.driver] info:Vmin_Active_Protection_ 1中1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hei Georges,

    看起来您在设计中需要电源路径功能。 电源路径部件为 BQ25730。 BQ25731是一款非电源路径充电器、它错过了为适配器电源提供优先权的 BATFET。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这将解释:)我们将看看我们是否仍然可以更改硬件设计以使其工作。