大家好、
我的客户正在考虑使用此器件、并且对电流限制有疑问。
产品说明书中指出、
"如果漏极电流超过 IDOCP (比 ID_PEAK (最大值)高~33%)、例如 IPK 引脚短接至 GND 或 VCSTE_OCP / RIPK 时、(VCSTE_OCP ~比 VCSTE (最大值)高33%)、 并且在三个连续开关周期内感测到该条件、会发生输出过压故障描述中详述的故障关断和重试序列。"
如果转换频率为35kHz、延迟是否会约为28.5usx3=85.7us?
此外、您能否检查我的理解是否正确?
IPK:用于移至恒流模式的电流限制阈值
I_DOCP:如果在3个周期内超过此值、器件将关断
I_DOCP2:如果超过此值、器件将最终关闭
此致、
大桥