This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:关于初级过流限制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252169/ucc28910-about-primary-over-current-limit

器件型号:UCC28910

大家好、  

我的客户正在考虑使用此器件、并且对电流限制有疑问。

产品说明书中指出、

"如果漏极电流超过 IDOCP (比 ID_PEAK (最大值)高~33%)、例如 IPK 引脚短接至 GND 或 VCSTE_OCP / RIPK 时、(VCSTE_OCP ~比 VCSTE (最大值)高33%)、 并且在三个连续开关周期内感测到该条件、会发生输出过压故障描述中详述的故障关断和重试序列。"

如果转换频率为35kHz、延迟是否会约为28.5usx3=85.7us?

此外、您能否检查我的理解是否正确?

IPK:用于移至恒流模式的电流限制阈值

I_DOCP:如果在3个周期内超过此值、器件将关断

I_DOCP2:如果超过此值、器件将最终关闭

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大桥三、

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    如果开关频率为35kHz、延迟是否会约为28.5usx3=85.7us? *是,但 UCC28910使用 AM/FM 控制律,因此频率随负载的函数而变化。 请参阅以下内容:

    此外、您能否检查我的理解是否正确?

    IPK:用于移至恒流模式的电流限制阈值

    I_DOCP:如果在3个周期内超过此值、器件将关断*是

    I_DOCP2:如果超过此值、器件将立即关闭*是

    我希望这有助于回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您的支持。 我的客户正在考虑将此器件用作非隔离式交流/直流、如下所示

    https://www.ti.com/tool/PMP10766

    在其他供应商的器件中、它们具有如下所示的 LEB 功能。 UCC28910在 OCP 中是否存在这种延迟?

    我想知道3个延迟周期是否与 LEB 相等。

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大桥三、

    UCC28910具有过流保护和消隐功能。

    OCP 保护的实现方式如下:

    如果漏极电流超过 IDOCP (比 ID_PEAK (最大值)高~33%)(例如当 IPK 引脚短接至 GND 或 VCSTE_OCP / RIPK 时、(VCSTE_OCP ~比 VCSTE (最大值)高33%))、并且在三个连续开关周期内检测到该条件、则会发生故障关断和重试序列。  如果漏极电流超过第二级电流(VCSTE_OCP2/RIPK)、则在连续三个开关周期内无需检测故障、器件将立即停止开关。

    最短导通时间为390ns、用于模拟上述的 LEB。

    谢谢!

    此致、

    哈里什