This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:SW 引脚与 GND 短接

Guru**** 2443510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253338/tps61022-sw-pin-short-with-gnd

器件型号:TPS61022

您好!

我正在使用此 IC 将锂离子3.7V 电池电压升压到5V。 我对3A 输出有一些很高的要求、但这个 IC 短路在更低的电流下发生。

所以、

请检查并建议相同的解决方案。

谢谢。