您好!
我们目前面临在14S 配置中使用 BQ76940的问题。
请查看随附的图。 (X 轴-时间| Y 轴-电芯电压、单位为 mV)
图中最顶端的电芯(C14、因为 AFE 中的引脚 VC14和 VC13短接)增加到高于所有其他电芯的平均值、而下部相邻电芯(图中的 C12)减少相同的量。 其余电池与电池10和电池11相同。 它们只是没有在这里绘制出来。 电池组处于空闲状态、没有连接任何负载、并且也没有进行平衡。 断开 BMS 后、使用万用表测量时、所有电芯电压都相同。
编辑:我也想讨论一下,如果以随机顺序连接电芯会不会导致这种情况,因为 BMS 在外壳中很紧,虽然给出了关于连接顺序的说明,但可能并不总是遵循。
请告知可能导致此类问题的原因。 原理图如下所示:
谢谢。
Abhijith