This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:顶部电池电压增大、而相邻电池电压按比例减小。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251127/bq76940-top-cell-voltage-increasing-while-adjacent-cell-voltage-decreasing-proportionally

器件型号:BQ76940

您好!

我们目前面临在14S 配置中使用 BQ76940的问题。  

请查看随附的图。 (X 轴-时间| Y 轴-电芯电压、单位为 mV)


图中最顶端的电芯(C14、因为 AFE 中的引脚 VC14和 VC13短接)增加到高于所有其他电芯的平均值、而下部相邻电芯(图中的 C12)减少相同的量。 其余电池与电池10和电池11相同。 它们只是没有在这里绘制出来。 电池组处于空闲状态、没有连接任何负载、并且也没有进行平衡。 断开 BMS 后、使用万用表测量时、所有电芯电压都相同。

编辑:我也想讨论一下,如果以随机顺序连接电芯会不会导致这种情况,因为 BMS 在外壳中很紧,虽然给出了关于连接顺序的说明,但可能并不总是遵循。


请告知可能导致此类问题的原因。 原理图如下所示:

谢谢。
Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    这看起来像是一个开路情况。 如果电芯连接不良、会导致高输入电阻或电芯无法正确连接、或者电芯连接松动、则可能会出现这种情况。

    具有开路情况的电池将下降电压、而其上方的相邻电池将上升相同的电压。 在这种情况下,这似乎是正在发生的事情。

    关于随机电池连接、中对此进行了讨论。 第10节随机电池连接-在限制范围内 bq769x0系列10大设计注意事项 应用手册。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    但在这里、电池电压在一段时间后发生互换。 您可以看到 C14电压最初很高、最终 C12变为高电平、而 C14下降。

    如果是开路情况、我知道其中一个高电压电池总是高电平、而相邻电芯总是低电平?

    您可以建议通过任何方法进一步测试以确认吗?

    谢谢。

    Abhijith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    为什么这两个电池单元的电压高于其余电池单元的电压?  

    如果是开路情况,我知道一个高电平是始终高电平,而相邻的电池是始终低电平?

    是的、正确、这通常是这种情况。 OW 的输入会导致上述电池升高电压、而 OW 的输入会降低电压。  

    对于您的情况、它看起来确实与此类似、尤其是一开始。 但后面看起来有些问题。 为什么要升高/降低这些电压? 您能否探测周围的电池输入端和元件、以查看是否存在任何奇数电压?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    为什么这两个电池显示的电压高于其他电池?  [/报价]

    是的、这两个电池比其余电池高~50mV。 我不知道为什么。

    正如我之前提到的、电池组处于空闲状态。 既没有施加负载、也没有为其充电。 只是处于空闲状态。 在24 小时的时间里,这种不平衡现象是造成的。 我们可以确定、所有电池的物理失衡状态只有大约~30mV。 升高/降低的电压是自动发生的。

    您能否探测周围的电池输入和组件以确定是否存在任何奇数电压?

    是的,所以在我最初的文章中,我提到当我们物理测量它时,细胞是良好的,但这是错误的。 即使在电池组断开连接后、电芯也存在差异。 在电容器 C1...C15两端、我们可以测量电池的实际电压。 所以差值也会在那里测量。 无论电池连接器上出现的电压是多少、都可以在连接到 AFE 的测试点壁橱中看到。 因此也不会出现异常压降或组件变热。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    因此、为了确认、电池显示的电压也与 AFE 报告的电压相同? 因此、电池12最终的电压比电池14的电压高?

    这种奇怪的行为是否又发生了? 这很奇怪。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:


    请确认,这些单元格的电压也与 AFE 报告的电压相同? 因此第12节电池的电压最终高于第14节电池?

    是的、正确。 电池显示了 AFE 测量的电压、但当我们断开 BMS 时、这两个电池会尝试标准化并达到平均电压。 基本上、如果在我们断开电芯后的大约1分钟内、不平衡电压为600mV、那么不平衡电压将降至200mV 并稳定下来。

    这种奇怪的行为是否再次发生? 这很奇怪。

    是的、我们已尝试使用2/3的电池组、并且能够重复此问题。 确实很奇怪。 如果您有任何想法、敬请告知。 目前、我们正在使用更多的电池组测试更多的电路板、并查看是否可以在任何其他电路板上看到该结果。 目前、我们仅在一个板上看到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    我甚至感到奇怪的是、电池本身的电压似乎会发生变化并趋于稳定。  

    C13和 C12之间的0欧姆电阻器是否已组装? 如果您在测试新电路板时发现任何新问题、请告知我们。 测量 输入引脚并也测量前置滤波器电池电压。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    否、未使用0欧姆电阻。 在其余的电路板中、一切看起来都正常。  

    感谢在这个问题上的支持。 如果我发现任何新内容、我将在同一主题中重新编写。

    非常感谢、
    阿比贾特·V·纳拉扬