This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:电池输入损坏引脚2和放大器;引脚3

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013, TIDA-010074, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253258/lm5013-battery-input-damage-pin2-pin3

器件型号:LM5013
主题中讨论的其他器件: TIDA-010074LM5164

您好、

客户在 BMS 项目中使用 LM5013、Vin 与电池相连。 一旦与电池(~52V)连接、PIN2和引脚3就会损坏。 但使用直流电源没问题。 是否需要添加任何保护功能、例如用于电池输入用例的 TVS 或某种典型输入保护电路? 输入电路如下所示:

我看到了使用 LM5164 (TIDA-010074)的相关参考设计有启动电路:

非常感谢、

乔伊斯