请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5013 主题中讨论的其他器件: TIDA-010074、 LM5164
您好、
客户在 BMS 项目中使用 LM5013、Vin 与电池相连。 一旦与电池(~52V)连接、PIN2和引脚3就会损坏。 但使用直流电源没问题。 是否需要添加任何保护功能、例如用于电池输入用例的 TVS 或某种典型输入保护电路? 输入电路如下所示:

我看到了使用 LM5164 (TIDA-010074)的相关参考设计有启动电路:

非常感谢、
乔伊斯