主题中讨论的其他器件:BQ79616、 USB2ANY
您好、TI 专家!
我最近使用 TI BQ79616 IC 完成了电池监控单元(从站)的设计。 我现在打算测试它的功能。 我注意到、在 TI 提供的评估板上、没有专门用于编程的特定部分。
我的问题是:
- 是否应该考虑在我的设计中添加一个编程部分用于测试阶段?
- 我使用了 BQ79600作为可能的编程解决方案。 是否有人对此有过经验、如果有、您是如何进行测试的?
- 在继续设计主板之前、我希望确保从器件可以运行。 出于测试目的、在从属电路板上包含一个 JTAG 接口是否是有利的?
- 此外、您是否会建议使用特定的软件工具或套件来测试 BQ79616? 对于如何设置和使用它的任何见解都将是非常宝贵的。
非常感谢您的指导和建议。 提前感谢您的帮助!
此致、 Batuhan