This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:使用 TI BQ79616对电池监控单元进行测试和编程-需要建议

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253332/bq79616-q1-testing-and-programming-cell-supervision-unit-with-ti-bq79616---need-suggestions

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616USB2ANY

您好、TI 专家!

我最近使用 TI BQ79616 IC 完成了电池监控单元(从站)的设计。 我现在打算测试它的功能。 我注意到、在 TI 提供的评估板上、没有专门用于编程的特定部分。

我的问题是:

  1. 是否应该考虑在我的设计中添加一个编程部分用于测试阶段?
  2. 我使用了 BQ79600作为可能的编程解决方案。 是否有人对此有过经验、如果有、您是如何进行测试的?
  3. 在继续设计主板之前、我希望确保从器件可以运行。 出于测试目的、在从属电路板上包含一个 JTAG 接口是否是有利的?
  4. 此外、您是否会建议使用特定的软件工具或套件来测试 BQ79616? 对于如何设置和使用它的任何见解都将是非常宝贵的。

非常感谢您的指导和建议。 提前感谢您的帮助!

此致、 Batuhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    1.是的,你应该编程到616来测试其功能

    2. 600是基础设备,它可以很容易地通信,基本设备(600)将能够命令堆叠的设备(616在你的情况下)

    3. 600和616具有用于 USB2ANY 或 UART 的通信端口

    4.如果您前往 TI 网站查找616 (https://www.ti.com/product/BQ79616-Q1)并向下滚动、您将 在软件开发下看到 BQAutoEval GUI 1.0.4 (修订版 A)。 这是一个 GUI、使得与600和616的连接非常简单。 浏览此 EVM 文档和文档(在同一网页上)、您将会更熟悉与这些器件的连接。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但是、对于 BQ79616的独立运行、我有几个疑问:

    1. 是否 可以独立对 BQ79616进行编程而不将其与 BQ79600连接?
    2. 是否可以将 BQ79616作为独立单元进行测试、而无需使用该600?  

    我打算在将616与其他组件集成之前、验证其隔离功能

    最佳

    巴图汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您使用 USB2ANY 或 UART 直接与616通信。 也可以使用 GUI 来执行此操作。

    此致!

       昆廷