This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2843:TL2843BDR、TL2843DR、UC2843D8TR、UC2843AD8TR 之间的差异

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253316/tl2843-difference-among-tl2843bdr-tl2843dr-uc2843d8tr-uc2843ad8tr

器件型号:TL2843
主题中讨论的其他器件:UCC28C53

大家好、

我的客户正在使用我们的 TL2843DR、他们还发现我们有许多类似的器件。

因此、您能帮助了解 TL2843BDR、TL2843DR、UC2843D8TR、UC2843AD8TR 之间的差异吗?

我们最推荐哪一项?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    所有四个组件都是相似的。  TL2843BDR (0.5 mA)和 TL2843DR (1 mA)之间的启动电流存在细微差异。 UC2843D8TR 具有输出电阻较小的误差放大器。 它们的共同点是它们使用双极性组件(BJT)。 我强烈建议使用使用使用具有外部 CMOS (MOSFET)。  这四个器件中任何一个的良好替代品是  UCC28C53。  您可以通过器件型号识别双极性和 CMOS 之间的差异。 双极元件从 uC...开始 和 CMOS 组件以 UCC...

    与双极相比、BiCMOS 器件具有显著的改进、例如更低的电流消耗(uA 而不是 mA)、更好的输出电压调节、更快的电路速度、以及其他好处。 请参阅随附的两种方法之间的比较示例。