请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL2843 主题中讨论的其他器件:UCC28C53
大家好、
我的客户正在使用我们的 TL2843DR、他们还发现我们有许多类似的器件。
因此、您能帮助了解 TL2843BDR、TL2843DR、UC2843D8TR、UC2843AD8TR 之间的差异吗?
我们最推荐哪一项?
谢谢。
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Brian、您好!
所有四个组件都是相似的。 TL2843BDR (0.5 mA)和 TL2843DR (1 mA)之间的启动电流存在细微差异。 UC2843D8TR 具有输出电阻较小的误差放大器。 它们的共同点是它们使用双极性组件(BJT)。 我强烈建议使用使用使用具有外部 CMOS (MOSFET)。 这四个器件中任何一个的良好替代品是 UCC28C53。 您可以通过器件型号识别双极性和 CMOS 之间的差异。 双极元件从 uC...开始 和 CMOS 组件以 UCC...
与双极相比、BiCMOS 器件具有显著的改进、例如更低的电流消耗(uA 而不是 mA)、更好的输出电压调节、更快的电路速度、以及其他好处。 请参阅随附的两种方法之间的比较示例。