主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
Shirish、您好!
感谢您的反馈。
现在、我们将 通过短路测试对定制的 BMS 板(连接 pack +和 pack-引脚 toghether)进行短路测试、方法是仍然无法切断这些电池组电压。 我还在 bqstudio 上检查了该文件、但我无法看到 bq40z80芯片识别出任何短路。 这可能是什么原因呢?
此致、
Hrishikesh.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Shirish、您好!
感谢您的反馈。
现在、我们将 通过短路测试对定制的 BMS 板(连接 pack +和 pack-引脚 toghether)进行短路测试、方法是仍然无法切断这些电池组电压。 我还在 bqstudio 上检查了该文件、但我无法看到 bq40z80芯片识别出任何短路。 这可能是什么原因呢?
此致、
Hrishikesh.
尊敬的 Wyatt:
这是该测试的附加.gg 和日志文件。 因为我无法在示波器上捕获它。 我们还在 BMS 上观察到一个奇怪的行为。 电流读数两次下降到-3.0安培--在发生这种情况时,我没有做任何事情,没有负载连接到电池-只有我的福禄克 DVM 读数是伏特。 我还附上了该图的图像供您参考。
请您看一下、并告诉我。
此致、
Hrishikesh.
Hrishikesh、您好!
监测计 CC 输入非常敏感、移除或连接外部设备可能会对测量产生干扰。 如果 SRN 和 SRP 引脚未连接任何器件、并且没有 EMI/RF 干扰、那么我就不会希望 电流出现任何波动。 这些尖峰是否在发生短路事件时不存在?
我在日志中没有看到任何短路事件的指示、我们需要查看实际的短路事件以验证监测计的运行。 此外、看起来您已禁用了与硬件保护相关的保留位、请确保将保留 位保留为启用保护的默认值、否则您将看不到与 ASCD/ASCC 和 FET 运行情况对齐、并可能导致电量监测计无法按预期运行。
此致、
怀亚特·凯勒
尊敬的 Wyatt:
我们再次在 BMS 板上进行了该短路测试、我们观察到了一些有趣的内容。 相关结果
我们在 BMS 板上发生了3次短路。 它首次切断、以及我们释放短路电池组电压后立即恢复。
现在又执行了两次同样的短路测试、但这次它仅保持关闭状态。 我们无法理解这一现象。
我已附上我们的测试结果供您参考、请查看并告知我。
另外、正如您之前提到的 。 "您的 短路只有大约23A、这只会触发我们可用的最低 ASCD 阈值、 该阈值为22.2A、这在硬件保护的可能误差范围内。"
我们可以减少短路检测电流吗? 还有任何其他参数吗? 请帮助我们解决此问题。
此致、
Hrishikesh.
e2e.ti.com/.../BMS_2D00_short_2D00_test.loge2e.ti.com/.../AURA_2D00_7_2D00_25_2D00_config.gg.csv