This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:短路测试

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250388/bq40z80-short-circuit-testing

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

Shirish、您好!

感谢您的反馈。

现在、我们将 通过短路测试对定制的 BMS 板(连接 pack +和 pack-引脚 toghether)进行短路测试、方法是仍然无法切断这些电池组电压。 我还在 bqstudio 上检查了该文件、但我无法看到 bq40z80芯片识别出任何短路。 这可能是什么原因呢?

此致、

Hrishikesh.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hrishikesh、您好!

    您能否分享短路事件电流和您的.gg 文件设置的示波器捕获、以便我们回顾电量监测计是否应该禁用 FET? 在没有任何数据的情况下、无法明确短路事件是否导致电流高到足以触发保护功能。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    这是该测试的附加.gg 和日志文件。 因为我无法在示波器上捕获它。 我们还在 BMS 上观察到一个奇怪的行为。 电流读数两次下降到-3.0安培--在发生这种情况时,我没有做任何事情,没有负载连接到电池-只有我的福禄克 DVM 读数是伏特。 我还附上了该图的图像供您参考。

    请您看一下、并告诉我。

    此致、

    Hrishikesh.

    e2e.ti.com/.../1732.BATTERY.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hrishikesh、您好!

    监测计 CC 输入非常敏感、移除或连接外部设备可能会对测量产生干扰。 如果 SRN 和 SRP 引脚未连接任何器件、并且没有 EMI/RF 干扰、那么我就不会希望 电流出现任何波动。 这些尖峰是否在发生短路事件时不存在?

    我在日志中没有看到任何短路事件的指示、我们需要查看实际的短路事件以验证监测计的运行。 此外、看起来您已禁用了与硬件保护相关的保留位、请确保将保留 位保留为启用保护的默认值、否则您将看不到与 ASCD/ASCC 和 FET 运行情况对齐、并可能导致电量监测计无法按预期运行。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们再次尝试记录条件。 您能介绍一下吗?

    此致、

    Hrishikesh.e2e.ti.com/.../Battery_2D00_short.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hrishikesh、您好!

    日志显示您的短路仅约为23A、这将仅跳变我们可用的最低 ASCD 阈值、该阈值为22.2A、这处于硬件保护的可能误差范围内。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们再次在 BMS 板上进行了该短路测试、我们观察到了一些有趣的内容。 相关结果

    我们在 BMS 板上发生了3次短路。 它首次切断、以及我们释放短路电池组电压后立即恢复。

    现在又执行了两次同样的短路测试、但这次它仅保持关闭状态。 我们无法理解这一现象。

    我已附上我们的测试结果供您参考、请查看并告知我。

    另外、正如您之前提到的 。 "您的 短路只有大约23A、这只会触发我们可用的最低 ASCD 阈值、 该阈值为22.2A、这在硬件保护的可能误差范围内。"

    我们可以减少短路检测电流吗? 还有任何其他参数吗? 请帮助我们解决此问题。

    此致、

    Hrishikesh.  

    e2e.ti.com/.../BMS_2D00_short_2D00_test.loge2e.ti.com/.../AURA_2D00_7_2D00_25_2D00_config.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hrishikesh、您好!

    减小保护电流的唯一方法是使用较大的检测电阻、因为所有硬件过流保护都基于检测电阻上的电压。 没有其他方法可以降低绝对最小阈值。

    我不知道为什么会发生这种情况。 看起来您触发了多个 PF 警报、设置似乎有问题、因为只要监测计通电、日志就应该会继续。

    此致、

    怀亚特·凯勒