This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:当 VIN 和 EN = 1.5V 时输出

Guru**** 2502935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252234/tps735-output-when-vin-and-en-1-5-v

器件型号:TPS735

您好!

由于客户的电路设计、输入电压在 TPS735启动前变为0V⇔1.5V。

此时、OUT 引脚(1引脚)是否为电压输出?

查看内部电路时、EN (5引脚)和 UVLO 为和、因此我想知道在施加高于1.2V EN 有效电压时它们的工作原理。

客户的电路连接到 EN 和 VIN。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie:

    您能否解释一下您的意思、即 Vin 变为0V 大约1.5V?  您很可能是说输入电压为0V、持续时间约为1.5秒?  

    如果 Vin = 0V、那么 Vout 也将为0V、因为器件被禁用且没有需要调节的电源。

    由于客户已经连接到 Vin、TPS735直到 Vin > UVLO 或 Vin > Vout、nom +Vdo (以较大者为准)才能开始正常运行。

    TPS735具有 UVLO 电路、用于禁用输出、直到内部电路正常工作。 对和逻辑执行操作 在满足这些条件 Vin > UVLO 且 Vin > Vout、nom + Vdo 且 en>1.2V 之前、器件不会在正常模式下启用和运行 。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eunize-San:

    感谢您的答复。

    对不起我的错误解释。

    "0V⇔约1.5V"为下图中的红色框。

    我想知道在这种状态下 Vout 是否输出。

    图 波形

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    不会出现稳压输出、因为该器件将由于1.5V (Vin)< 2.13V (UVLO - Vhys)而处于禁用模式。

    此致!

    T·尤尼泽