请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD18541F5 HiTeam、
您是否可以建议直接替换 RUM002N05?
此处 CSD18541F5是最佳选项吗?
Br、
斯特凡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HiTeam、
您是否可以建议直接替换 RUM002N05?
此处 CSD18541F5是最佳选项吗?
Br、
斯特凡
Stefan、
是的、根据交叉参考工具、它是我们拥有的最佳选项。
不过、它在性能上非常优越、一些比较如下:
TI 更小的尺寸:- TI 器件封装60V 1.2mm2、与比较器50V 塑料封装1.44mm2。
TI 更低电阻:- TI 65m Ω 最大值与 COMP 2200m Ω 最大值
因此、由于这种卓越的性能、我们可能会选择更高的价格、但这是我们能够提供的最接近/最佳匹配的器件。
谢谢
克里斯...