This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18541F5:查找 RUM002N05的直接替换器件

Guru**** 2507025 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18541F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252593/csd18541f5-looking-for-a-direct-replacement-of-rum002n05

器件型号:CSD18541F5

HiTeam、

您是否可以建议直接替换 RUM002N05?

 此处 CSD18541F5是最佳选项吗?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    是的、根据交叉参考工具、它是我们拥有的最佳选项。

    不过、它在性能上非常优越、一些比较如下:

    TI 更小的尺寸:- TI 器件封装60V 1.2mm2、与比较器50V 塑料封装1.44mm2。

    TI 更低电阻:- TI 65m Ω 最大值与 COMP 2200m Ω 最大值

    因此、由于这种卓越的性能、我们可能会选择更高的价格、但这是我们能够提供的最接近/最佳匹配的器件。

    谢谢

    克里斯...