Other Parts Discussed in Thread: TPS51362
团队、您好!
客户 正在使用 TPS51362进行设计。
关于 TPS51362、客户进行了如下所述的一些测试。
您能帮助说明 LP#对转换器的影响吗?
Vin = 20V、Vout = 1.8V
- LP#=始终为低电平,客户在轻负载和重负载下都看不到任何问题,输出电压保持在1.8V。
-在负载拉动时,如果 LP#被拉至低电平,它不会影响输出电压(保持在1.8V )。
-当 LP#=低电平且无负载时,IV5的测量值为0.035mV/ 100mΩ 等于350uA。
-当 LP#= 5V 且无负载时,IV5的测量值为0.075mV/ 100mΩ 等于750uA。
-无论 LP#=低电平还是浮动(5V),输出在稳态和瞬态负载下都不受影响。

感谢您的帮助。
此致、
斯科特