This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51362:TPS51362 LP#设置问题查询

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252025/tps51362-tps51362-lp-setting-questions-enquiry

器件型号:TPS51362

团队、您好!

客户 正在使用 TPS51362进行设计。

 关于 TPS51362、客户进行了如下所述的一些测试。

您能帮助说明 LP#对转换器的影响吗?

Vin = 20V、Vout = 1.8V

- LP#=始终为低电平,客户在轻负载和重负载下都看不到任何问题,输出电压保持在1.8V。

-在负载拉动时,如果 LP#被拉至低电平,它不会影响输出电压(保持在1.8V )。

-当 LP#=低电平且无负载时,IV5的测量值为0.035mV/ 100mΩ 等于350uA。

-当 LP#= 5V 且无负载时,IV5的测量值为0.075mV/ 100mΩ 等于750uA。

-无论 LP#=低电平还是浮动(5V),输出在稳态和瞬态负载下都不受影响。

 

感谢您的帮助。

 

此致、

 

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、如果 LP#有效低电平、进入 ULQ 模式、一些内部逻辑将被禁用、例如积分器...那么 Iq 将小于 LP#高电平、通常对负载调节和轻负载效率影响较小、对其他性能几乎没有影响。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:

     客户 发现、华硕在各种 LP#状态下对 Iv5的测量值与数据表中提供的值相比存在一些明显差异。

      您能否对此做出一些澄清?

     例如、当 LP#设置为低电平且无负载时、Iv5测量值为0.035mV/ 100mΩ、转换为350 μ A。 同样地、当 LP#在没有任何负载的情况下设置为5V 时、Iv5的测量值为0.075mV/ 100mΩ、等于750uA。

     

    非常感谢您就此问题提供指导。

     

    此致、

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将关闭此主题。

    裕昌