This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:LMR54410DBVR 压降?

Guru**** 2814115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS54202, LMR54410, LMR51420, TPS62932, TPS62933EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251307/lmr54410-lmr54410dbvr-dropout

器件型号:LMR54410
主题中讨论的其他器件: LMR51420TPS62932、TPS62933、 TPS62933EVM、TPS54202

您能帮助我们解决本例中11.38V 输入的输出问题吗?我们可以将什么输出设置为1A 吗?

 

比较

TI LMR54410DBVR (45V、1A、1.1MHz FPWM、SOT23-6 (2.9x1.6mm)、同步、 240mR)(与 LMR14010A 1A 同步引脚相同、或 LMR50410 1A 同步引脚

至二极管 AP632000  (32V、2A、500kHz FPWM、TSOT26 (3.0x2.8mm)、同步、 125mR)

 

是的、我知道它的1A 与2A

 

但是、压降是需要考虑的因素、

我们有12V 交流电源、通过2个 MBR230S1F-7 = 0.31V @1A 的电桥、因此 Vin 为11.38V

LMR54410DBVR 压降似乎为0.7V @ 1A

因此、如果我们添加 LMR54410DBVR 0.7V、则有效 Vrail 为11.38-0.7 = 10.68V

 

TI Graphe here:     与二极管

  下面的二极管 AP632000似乎表明,5.0V IN 的输出电压为5.18V。  所以根本没有压差?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    压差形式将在(Vin-IO*RDSon_H)*Dmax-RDSon_L*IO*(1-Dmax)-Rdcr_L*IO 周围

    因此 AP63200 Rdson 是125m Ω, 即使我们认为 它是100%占空比 ,没有电感压降,它在 leas 有125m Ω*2A=0.25V 压降。 我认为对于 AP63200压差曲线、Vin 不是5.18V、而是应大于5.5V。  

    对于 LMR54410、Rdson 为450m Ω、最大占空比约为98.7%、 11.38V Vin 时的输出将约为10.77V、而电感器上没有压降。

    谢谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、0.61V 是超高压差

    TI TPS62932怎么样 ? (–集成式76-mΩ 和32-mΩ MOSFET)、使低侧为32mR? 98%的占空比、因此压差为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您希望降低压降、Rdson 是关键、因此我建议使用 LMR51420、Rdson 大约为120m Ω。  与 AP63200相似

    对于 TPS62932、请允许我转发给其他同事 来回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我是支持 TPS62933/2的 MVB AE 团队。 当您关心 TPS6293x 低压降应用时、我拥有以下 TPS62933EVM 测试结果供您参考、条件: 15Vin-Set15Vout。

    输入电压

    输出电流

    输出电压

    15.000伏

    2A

    14.225V

    15.000伏

    0a

    14.539V

    此外、我们的 MVB 团队还具有可支持100%占空比的其他2A 器件、例如 TPS54202。

    请告诉我 TPS62932或 TPS54202是否可以满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 TPS54202的压差是多少。 在11.38V IN 和1A 电流下?

    二极管为 Vo ~ Vin - 0.125–DCR–任何连接损耗、对于1A 负载。

    内部 FET 的 DCR (AP632000 Rdson 为125m Ω)、损耗为 I2R、因此 FET = 1x1 * 0.125=0.125V

    外部电感器、假设我们现有的 IND 有1个:(IND、扼流圈、10Uh /1.6A/4020/+-20%/0.165R、VDB4020-100M)  

    SO 0.165R、VDB4020-100M、SO I2R = 1x1*0.165=0.165V  

    因此、VOUT = 11.38-0.125-0.165 = 11.09V、因此仅为0.29V

    TI  TPS54202是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我认为您的估算是正确的。

    我需要提出的一个问题是、由于长时间高侧 FET 导通、低侧 FET 关断、引导电容器始终会放电、无法充电。 引导电容器电压将最终触发 UV 阈值(2.1V)。 然后、将强制低侧 FET 导通、以便为引导电容器充电。 因此您仍然可以看到100%占空比运行时的开关脉冲。  下面是一个 TPS54202波形供您参考。 条件:5Vin-Set5Vout-0A

    (黄色:输入电压(由输出电压覆盖);蓝色:输出电压;粉色:SW;绿色:IL)