Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS54202, LMR54410, LMR51420, TPS62932, TPS62933EVM
主题中讨论的其他器件: LMR51420、 TPS62932、TPS62933、 TPS62933EVM、TPS54202
您能帮助我们解决本例中11.38V 输入的输出问题吗?我们可以将什么输出设置为1A 吗?
比较
TI LMR54410DBVR (45V、1A、1.1MHz FPWM、SOT23-6 (2.9x1.6mm)、同步、 240mR)(与 LMR14010A 1A 同步引脚相同、或 LMR50410 1A 同步引脚
至二极管 AP632000 (32V、2A、500kHz FPWM、TSOT26 (3.0x2.8mm)、同步、 125mR)
是的、我知道它的1A 与2A
但是、压降是需要考虑的因素、
我们有12V 交流电源、通过2个 MBR230S1F-7 = 0.31V @1A 的电桥、因此 Vin 为11.38V
LMR54410DBVR 压降似乎为0.7V @ 1A
因此、如果我们添加 LMR54410DBVR 0.7V、则有效 Vrail 为11.38-0.7 = 10.68V
TI Graphe here:
与二极管 
下面的二极管 AP632000似乎表明,5.0V IN 的输出电压为5.18V。 所以根本没有压差?