您好、TI 专家。
我是否可以知道 LMR36015-Q1是否有任何 OVP 机制?
我注意到我们有电流限制和最低导通时间要求。
因此、如果 OVP 确实发生在输出电压侧、控制器将只会降低 PWM 和频率、直到输出电压返回到 VFB (在分压器之后)、我说得对吗?
->根据章节" 9.4.4最短开关导通时间 "。
它不会进入断续模式或触发任何其他保护机制。
如果我错了,请纠正我。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家。
我是否可以知道 LMR36015-Q1是否有任何 OVP 机制?
我注意到我们有电流限制和最低导通时间要求。
因此、如果 OVP 确实发生在输出电压侧、控制器将只会降低 PWM 和频率、直到输出电压返回到 VFB (在分压器之后)、我说得对吗?
->根据章节" 9.4.4最短开关导通时间 "。
它不会进入断续模式或触发任何其他保护机制。
如果我错了,请纠正我。
谢谢你。
尊敬的 Chia:
该器件具有 热关断、输入、欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护等保护功能。
如果 VOUT 或 FB 短接至 GND、则在 VIN > 16V 时器件可能会损坏。 否则、它将尝试使 VOUT = 0V。

有关更多信息、请查看功能安全文档:
谢谢。
安德鲁
Andrew、您好!
我认为我们可以将 OV 现象分为两种情况:
1. Vout 与其他电源轨短路、会导致 Vout 更高、但低于16V。在这种情况下、我认为 PWM 将保持最短导通时间、直到达到热关断为止。
FB 以某种方式短接至电源或 GND 低于16V、在这种情况下、IC 仍将保持最短导通时间。
如果我错了,请纠正我。
对这里使用的术语感到非常困惑。
这意味着它仍能保持最短导通时间?
否则,将尝试使 VOUT = 0V。