This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:OVP 机制

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251756/lmr36015-q1-ovp-mechanism

器件型号:LMR36015-Q1

您好、TI 专家。

我是否可以知道  LMR36015-Q1是否有任何 OVP 机制?

我注意到我们有电流限制和最低导通时间要求。

因此、如果 OVP 确实发生在输出电压侧、控制器将只会降低 PWM 和频率、直到输出电压返回到 VFB (在分压器之后)、我说得对吗?

->根据章节" 9.4.4最短开关导通时间 "。

它不会进入断续模式或触发任何其他保护机制。

如果我错了,请纠正我。

谢谢你。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    该器件具有 热关断、输入、欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护等保护功能。  

    如果 VOUT 或 FB 短接至 GND、则在 VIN > 16V 时器件可能会损坏。 否则、它将尝试使 VOUT = 0V。

    有关更多信息、请查看功能安全文档:  

    https://www.ti.com/lit/fs/snva922c/snva922c.pdf?ts = 1690236195090&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMR36015-Q1

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我认为我们可以将 OV 现象分为两种情况:

    1. Vout 与其他电源轨短路、会导致 Vout 更高、但低于16V。在这种情况下、我认为 PWM 将保持最短导通时间、直到达到热关断为止。

    FB 以某种方式短接至电源或 GND 低于16V、在这种情况下、IC 仍将保持最短导通时间。  

    如果我错了,请纠正我。

    对这里使用的术语感到非常困惑。

    这意味着它仍能保持最短导通时间?

    否则,将尝试使 VOUT = 0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    1.如果 PWM/FB 短接至另一个电源轨、则 VOUT 将保持最短导通时间。

    2.如果 FB 短接至 GND、这会触发断续超时(因为 FB < 0.4V)、并且器件会等待~94mS 才会尝试再次切换。

    在我之前的评论中、尝试意味着以最短导通时间进行切换。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Andrew、您好!

    明白了。

    不好感谢你的评分