This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:SW 振铃

Guru**** 2767215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250777/lm5141-sw-ring

器件型号:LM5141

我增加了 HS 关断电阻器、为什么还可以减少 SW 振铃。 SW 振铃是否与高侧 MOSFET 关断速度相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassius:  

    请发布您的原理图、I/O 值、负载和任何相关波形的图片。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassius:

    请查看以下应用手册以了解开关节点振铃的更多详细信息:

    www.ti.com/lit/snva803

    www.ti.com/lit/slyt682

    关键的是输入电容器的放置(相对于 FET)、从而更大限度地减小电源环路寄生电感。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 Rhoff 从10Ω 更改为0Ω、SW 电压从19V 更改为17.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassius:

    如果您讨论的是前沿振铃(SW 电压的上升沿)、那么它应该与 HO 导通电阻相关。 HO 关断电阻可设置关断速率。

    请注意、您可以将低侧栅极电阻器设置为0Ω(尤其是 LO 导通电阻器)。 您在这里使用什么 FET?

    仅供参考、我在此附上了具有特别低的开关振铃的高密度2.1MHz 设计。 请注意幻灯片7上的电容器放置(1210和0402)以及幻灯片21中所示的层堆叠。

    此致、

    时间

    e2e.ti.com/.../LM25141_2D00_Q1-15A_2C00_-2.1MHz-high_2D00_density-design.pdf