This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:BQ27427EVM 软件相关问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252218/bq27427evm-bq27427evm-software-related-issues

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27427

您好,

1.使用 BQ Studio 软件(版本号1.3.121)将设计容量写入 DM 区域。 重新上电后、未保存。 电池电量计的默认值为1340mA、写入的电池值为3500mA thole 在写作时,照片如下图所示;

2.  2、偶尔会有电池电量增加、电压降低、电流显示正在充电、但实际上在放电、如下图;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    bq27427将数据存储器参数存储在 RAM 中。 这些数据将在复位时丢失、并需要重新写入。

    检查电流路径、以防实际存在电流流动。 如果没有电流、则校准偏移和电流增益。