大家好,
下面是一个 需要咨询的问题。
具体信息如下:
电池1 C= 3780mA 十六进制
客户整体的充放电条件:充电电流4A、放电电流1A。
我们使用客户的整体充放电电流进行学习。 由于客户要求电池的 SOC 在充电4A 后1小时达到100、我们将 Taper Current 设为1000mA、将 Design Capacity 设为3200mA、以100%的充电容量计算。 电池发货时的 SOH 为100。 但 大约7天后、客户发现在生产过程中、 在超过1000节电池中、SOH 减少了19节。 FCC 也相应地下降。 最低 FCC 至2872mA 十六进制 电池充电和放电后、SOH 返回到100。 另外 这里还有六节电池、SOH 为100、但经过充电和放电后、SOH 就会下降。
查询数据后、发现问题电池是指所有在燃烧后未充满电和放电的电池。
我们使用了三个未完全充电和燃烧后放电的电池,并让它们在-10 ℃ 和45 ℃ 停留1天,而 SOH 保持在100。
该程序的 gg 文件如下所示:
请问这现象是否可能是由充放电不足所引起的?
是否有任何参数设计不合理而导致了此问题?
e2e.ti.com/.../SOH-decreases-BQ27542.gg.csv
此致、
丰海岩