This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:放置后 SOH 会降低

Guru**** 2392075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251842/bq27542evm-soh-decreases-after-placement

器件型号:BQ27542EVM

大家好

下面是一个 需要咨询的问题。

具体信息如下:

电池1 C= 3780mA 十六进制

客户整体的充放电条件:充电电流4A、放电电流1A。

我们使用客户的整体充放电电流进行学习。 由于客户要求电池的 SOC 在充电4A 后1小时达到100、我们将 Taper Current 设为1000mA、将 Design Capacity 设为3200mA、以100%的充电容量计算。  电池发货时的 SOH 为100。 但 大约7天后、客户发现在生产过程中、 在超过1000节电池中、SOH 减少了19节。 FCC 也相应地下降。 最低 FCC 至2872mA 十六进制  电池充电和放电后、SOH 返回到100。 另外 这里还有六节电池、SOH 为100、但经过充电和放电后、SOH 就会下降。

查询数据后、发现问题电池是指所有在燃烧后未充满电和放电的电池。

我们使用了三个未完全充电和燃烧后放电的电池,并让它们在-10 ℃ 和45 ℃ 停留1天,而 SOH 保持在100。

该程序的 gg 文件如下所示:

请问这现象是否可能是由充放电不足所引起的?

是否有任何参数设计不合理而导致了此问题?

e2e.ti.com/.../SOH-decreases-BQ27542.gg.csv

 

此致、

丰海岩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的风海岩:

    将电荷收尾电流设置为高电平将导致检测 FC 比实际要快得多、因此容量会更小。 充电超过将增加所见的容量。 这可能是导致问题的原因