请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EP 您好!
关于2.5us 的上升沿和下降沿抗尖峰脉冲电路的细节、我想知道。 如果 VIN 在2.5us 内未超过2.95V 的 UVLO 启动阈值电压、IC 是处于关断模式、还是上升时间2.5us 与 IC 器件运行和关断模式无关?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
关于2.5us 的上升沿和下降沿抗尖峰脉冲电路的细节、我想知道。 如果 VIN 在2.5us 内未超过2.95V 的 UVLO 启动阈值电压、IC 是处于关断模式、还是上升时间2.5us 与 IC 器件运行和关断模式无关?
您好、Surya:
1.您的电源无需在2.5us 内达到2.95V 即可启动。 当输入电压低于2.95V 时、器件不会开启。 假设您有一个电平为2.9V 的低电平和4V 的高电平脉冲。 如果此脉冲的持续时间(达到4V 的时间)小于2.5us、即使输入电压为4V、器件也不会在脉冲期间打开。 您需要施加大于2.5us 的脉冲才能打开器件。 因此、您的输入电源以较慢的斜坡开启可以开启器件。
2.大于2.5us 时应超过2.95V
此致、
瓦伦