This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54316-TPS54316-TPS54316-:EP EP

Guru**** 2506105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251782/tps54316-ep-tps54316-ep

器件型号:EP

您好!

关于2.5us 的上升沿和下降沿抗尖峰脉冲电路的细节、我想知道。 如果 VIN 在2.5us 内未超过2.95V 的 UVLO 启动阈值电压、IC 是处于关断模式、还是上升时间2.5us 与 IC 器件运行和关断模式无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:

    没错。 输入电压应超过2.95V 且持续时间大于2.5us 才能触发启动。 否则器件将处于 SHUTDOWN 模式。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、如果我的电源输入电压上升时间在2.5us 内没有达到2.95V、该怎么办? 这是可能的,如果它是如何解决?

    2. 根据您的回复、输入电压是否应该超过2.95V 的时间大于2.5us 或者在2.5us 之内并且等于2.5us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:

    1.您的电源无需在2.5us 内达到2.95V 即可启动。 当输入电压低于2.95V 时、器件不会开启。 假设您有一个电平为2.9V 的低电平和4V 的高电平脉冲。 如果此脉冲的持续时间(达到4V 的时间)小于2.5us、即使输入电压为4V、器件也不会在脉冲期间打开。 您需要施加大于2.5us 的脉冲才能打开器件。 因此、您的输入电源以较慢的斜坡开启可以开启器件。

    2.大于2.5us 时应超过2.95V

    此致、

    瓦伦