This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:启动期间的降压过流保护

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245306/tps65262-2-buck-overcurrent-protection-during-startup

器件型号:TPS65262-2
主题中讨论的其他器件:TPS65262

启动期间是否启用降压过流保护?  连接的示波器图似乎表明触发了过流保护或其他一些故障、并具有后续14ms 的断续时间 (Buck1 3.3V 电源轨为蓝色迹线)。   

通常、在运行的哪个阶段启用和禁用降压过流保护?

我正在寻找一种基于瞬态的 PSPICE 仿真、这种仿真有助于验证启动期间的峰值电流。  TI 是否有相应的解决方案?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darin:

    感谢您的联系!

    • 您能给我们分享一下原理图吗? 您能分享 Buck3的电感器电流波形吗?
    • Buck2和 Buck3的状态是什么? 它们是否能正常启动和输出?
    • 是来自电源的12V 输入还是何处? 为什么有平台和振荡?
    • 负载是如何连接的?负载电流是多少? 如果您尝试使用电子负载、该怎么办?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将处理这些额外的请求、但请回答我原来的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Control_5F00_Modules_5F00_Failures_5F00_Troubleshooting_5F00_FTR.pdf

    这是下电上电测试导致3.3V 电压轨在冷时失效的一些结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。

    e2e.ti.com/.../S70_2D00_2008_2D00_03_2D00_01_5F00_REVB3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在努力获得一个示波器图、其中显示降压1、2、3轨电压以及降压稳压器1电感器电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V 输入由交流电源或+12V 电池供电。  平坦和振荡(在您的问题中也称为平台)是由于交流电源的软启动行为、+12V 电源轨上的保持电容和+12V 电源轨上的负载造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降压稳压器1 (3.3V)是 U22上唯一发生故障的电源轨。  降压稳压器2 (1.35V )和降压稳压器3 (1.1V)正常工作。  我们不清楚在3.3V 故障时它们是否正确设置。 后续测试将在一个图中捕获降压1、降压2和降压3电源轨以进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是一个更新的结果文档、其中也包含了90°C 测试数据。

    e2e.ti.com/.../1234.Control_5F00_Modules_5F00_Failures_5F00_Troubleshooting_5F00_FTR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darin:

    感谢您提供详尽的反馈。 要回答您的问题:

    (1)启动期间启用降压过流保护。 请参阅下面显示的一个示例。 测试条件为12V 输入电压、压摆率为0.1V/ms。 负载来自电子负载。 发生过流时、在启动期间、它仍将进入过流保护模式。 如果输出过载情况的持续时间超过了设定的0.5ms 断续等待时间、器件会自行关断并在14ms 的断续时间后重新启动。  每个周期会比较开关电流和 COMP 引脚电压产生的电流基准、这意味着它具有逐周期保护。

    (2)对于 PSpice 模型、TPS65262实际上支持平均模型来进行环路响应仿真、但现在没有可用的瞬态模型。 我们可以根据 EVM 板进行检查、以从工作台查看测量结果。

    (3)对于上面显示的 Vout 波形、断续关断时间约为14ms。 请检查是否发生过电流? 另一种方法是改用电子负载、查看3.3电源轨是否可以正常启动。

     (4) BTW、3.3V 电压轨是否有较大的 Cout? 从原理图可以看出、总 Cout 为2 * 47uF + 22nF。 如果没有,请纠正我。

    谢谢! 如果有任何不明确的地方、敬请告知。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia,

    另一个 TPS65262现在 在我们的产品中出现了故障、在第12个冷功耗周期中、产品电源为-45C。   这次5V 电路(降压1)出现故障。  两个3.3V/5V 电路(设计中两个不同器件上的 Buck1)的故障模式 与之前报告的相同。  向产品电源施加交流电时出现硬故障。

    在25°C 下进行相同的下电上电测试后、没有故障。 这是产品电源。

    我将附加一张图、其中显示了低温期间的+12V 斜坡 以及 Buck1电路周围的其他相关信号。   这是3.3V 电路。   

    我认为对于 TPS65262的操作、没有任何异常或相关的事情。  12V 的斜升速度很慢、并且 在7.5V 左右存在一些抖动。  在+12V (电源轨)上升至最终稳态值之前或之后、我看不到 BUCK1信号发生抖动。   

    出现斜坡缓慢和抖动的原因是为两个 TPS65262器件供电的电源输入和输出电容器中的电解质冻结。  

    是否有助于增加浪涌电容器?  我没有在 eut2_I3v3 (电感器输出电流)上看到过大的浪涌电流。

    输入电容器输入端的铁氧体磁珠(L9、L23)情况如何?  是否有任何疑虑?  陶瓷输出电容器应向 Vin 引脚提供低阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正、是否有助于增加软启动电容? (不是浪涌电容器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darin:

    我们完全了解此故障的高优先级、我通过电子邮件回复了您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚