This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:反激式自驱动同步 SSR 与 ACF

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, PMP23253, PMP22477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250743/tps23730-flyback-self-driven-synchronous-ssr-vs-acf

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: PMP23253PMP22477

我们想使用 TPS23730来设计5V、51W 输出电压 PoE 设计。  
省去成本和空间方面的折衷、您可以向我们提供 5V、10A PoE 设计中以下两种拓扑之间在"效率"和"功率耗散"方面的差异。
1)反激自驱动同步 SSR
2)有源钳位正向
如果 上述两种拓扑之间有任何其他性能相关参数发挥重要作用 、请同时包含这些参数。

另外、请告知我们是否使用具有"反激式自驱动同步 SSR"拓扑的 TPS23730 来满足以下要求。
1)输出- 5V、10A
2)系统功耗- 45W
3)对于 PoE 上的5V 典型直流 O/P、输出波纹和负载调节不超过4.6-5.4V 范围(+/-400mV)、因为我们直接从 PoE O/P 提供 WiFi 前端模块(VDD 范围- 3.5-5.5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、
    感谢您有兴趣使用 TPS23730。

    在效率方面、结果是相似的、但 ACF 拓扑的效率略高。
    这里、我将比较 PMP23253的图形(15V/3.3A ACF)



    和 PMP22477 (12V、3.8A 反激)


    TPS23730具有适用于您可能选择在设计中使用的任一拓扑选项的特性。

    至于您的要求、
    当然可以满足这些要求。
    我们有一款采用 TPS23730 TIDA-050045 QFN 封装的5V/10A 输出参考设计、
    这个设计使用有源钳位正向拓扑。
    在同一设计中、测得的输出纹波仅为大约(+/- 50mV)

    希望这对您有所帮助。

    此致!
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!
    根据共享数据、如果 ACF 可实现额外2W 的功率、则反激式和 ACF 之间的效率大约会有3%的差异。
    但额外的组件数量、成本、空间占用在51W 设计中是否仅仅是这种2W 的差异?
    ACF 中是否有任何其他性能相关参数在 其额外的 元件、成本和空间占用方面优于反激式拓扑?
    您能否告诉我们、任何特定应用只能通过 ACF 拓扑解决而无法通过 反激式自驱动同步 SSR 解决?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    是的、这是对的。
    ACF 通常比反激式拓扑的效率更高、但成本更高且尺寸更大。 反激效率较低、但成本更低、尺寸更小。

    这两种拓扑的可实现功率没有差异。 两者都能够实现51W。

    ACF 的尺寸更大,在次级侧需要2个额外的 FET (Q6和 Q8)以及栅极钳位。

    反激式的次级侧可能只是二极管或单输出 MOSFET。
    这是布局中的主要区别。
    其他元件取决于设计。

    如果 V_OUT 为高电平、则 ACF 的栅极驱动电路将会有较大的功率损耗、
    与反激式拓扑的效率类似、效率也会更低。
    但在轻负载情况下、ACF 的性能不如反激式。 ACF 的变压器损耗和栅极驱动损耗随负载电流的变化更小。

    没有 ACF 独有的应用也不能用于反激式。

    谢谢。
    莎拉