This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:使用两个21750栅极驱动器驱动高侧和低侧 MOSFET 时的 PSPISE 收敛问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238501/ucc21750-pspise-convergence-issue-when-using-two-21750-gate-drivers-to-drive-high-and-low-side-mosfets

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: UCC5350

当我们使用两个 UCC21750仿真降压转换器来驱动两个 SiC MOSFET 时、PSPICE 提供的收敛误差为仿真持续时间的27%。 在高侧驱动器上、我们甚至 在 GND (初级侧)和 COM (次级侧)之间使用了一个100兆欧姆的电阻器。  我们仍然会遇到收敛错误、并且仿真将无法完成(即使我们在 PSPICE 中使用了自动收敛功能)。 低侧驱动器上的 GND 和 COM 连接在一起。 我们使用完全相同的设置、将栅极驱动器替换为两个 UCC5350、仿真运行正常、我们可以看到输入/输出电压/电流。 使用 UCC5350时、我们不必  在初级侧和次级侧 GND 之间包含100兆欧姆电阻。 我们 想知道 UCC21750 PSPICE 模型是否有任何问题、因为 UCC5350的 PSPICE 模型能够正常工作。 请提供这方面的支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC21750器件的 PSpice 模型存在问题、即器件的引脚不能悬空(例如、如果 CLMPI 引脚悬空、对于半桥配置、COM 悬空等)。 我们正在研究一个解决方案、但这需要一些时间。 同时、如果您在 LTSpice 中仅使用一个栅极驱动器、并为 COM 引脚使用内置 COM 节点、则它应该能够正常工作。  

    此致!

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、Nancy! 我们不会让任何引脚悬空、仍然会出现收敛问题。 对于当前模型、这是正常的吗? 使用单个 UCC21750时、我们在 PSpice 中没有遇到收敛问题。 既然您提到了"LTSpice"、您是否认为您的模型与 LTSpice 相比工作得更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用此模型时、我发现 PSpice 根本不希望有一个"浮动"COM 节点(我必须将 COM 节点接地才能成功运行仿真)。 而在 LTSpice 中、有一个针对单独接地节点的内置支持(下图中)。  

    此致!

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Nancy! 还有几个问题:

    -看起来 PSpice 可以成功地模拟5350模型,因为这个驱动器没有 COM 在次级侧. 是这样吗?

    - PSpice 中有没有任何技巧使用当前21750模型,并仍然模拟一些 电路的合理精度?  

    -何时修复21750车型?

    -有没有类似于21750的栅极驱动器模型,我们可以在 PSpice 中成功地对其进行仿真?

    -您是否有我们可以评估的21750基于 LTSPICE 的演示电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于缺少 COM 节点、5350型号工作起来更加轻松。

    如果我将 COM 节点连接到 GND 节点、便能够在 pspice 中使用21750模型运行一些测试。  

    据我所知、遗憾的是、所有 UCC217xx 模型的 COM 节点都存在此问题。  

    至于改进的模型、我必须检查并返回给您。 一旦我有了更好的想法、我将更新该主题。  

    我已经上传了一个可以尝试的 LTSpice 仿真:

     e2e.ti.com/.../UCC21750_5F00_model-evaluation.asc

    此致!

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nancy! 您是否有机会了解改进后的型号的可用性? 您是否介意随原理图一起包含库文件? 符号与原理图分离、我们的模型无法与您的原理图正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的跟进。 我们改进的 PSpice 模型仍在进行中。 准备就绪后、我们会将其发布在 UCC21750的 TI.com 网站上。  

    我们的专家会在本周结束前回复您分享库文件。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我使用的库文件:

     e2e.ti.com/.../UCC21750_5F00_TRANS.lib

    (同样来自 TI.com)

    我不相信这个模型附带了一个符号,但我使用这里的说明来创建这个符号,并能够在 LTSpice: LTspice: 导入第三方模型的简单步骤|模拟器件

    至于新模型、开发即将结束、但在 TI.com 上发布之前需要一些时间才能获得批准。 我会在另一个月左右回来。 感谢您再次与我们取得联系、并耐心等待!

    此致!

    南锡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Nancy! 使用当前21750模型、我们可以在半桥配置中拥有两个栅极驱动器(高侧 COM 引脚连接到高侧开尔文源、而不是 GND)、并在 LTSPICE 中成功运行仿真。 正确吗、或者即使在 LTSPICE 中仿真也会失败吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,上午

    Nancy 可能目前不在办公室、她应该在下一个工作日内回复您的最新问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。 遗憾的是、当前发布的 UCC217xx 器件模型不支持半桥架构(即使在 LTSpice 中、高侧浮动接地和浮动开关节点也会导致收敛问题)。  

    此致!

    南锡