主题中讨论的其他器件: UCC5350
当我们使用两个 UCC21750仿真降压转换器来驱动两个 SiC MOSFET 时、PSPICE 提供的收敛误差为仿真持续时间的27%。 在高侧驱动器上、我们甚至 在 GND (初级侧)和 COM (次级侧)之间使用了一个100兆欧姆的电阻器。 我们仍然会遇到收敛错误、并且仿真将无法完成(即使我们在 PSPICE 中使用了自动收敛功能)。 低侧驱动器上的 GND 和 COM 连接在一起。 我们使用完全相同的设置、将栅极驱动器替换为两个 UCC5350、仿真运行正常、我们可以看到输入/输出电压/电流。 使用 UCC5350时、我们不必 在初级侧和次级侧 GND 之间包含100兆欧姆电阻。 我们 想知道 UCC21750 PSPICE 模型是否有任何问题、因为 UCC5350的 PSPICE 模型能够正常工作。 请提供这方面的支持吗?