请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3488 大家好!
我 在设计中使用了 LM3488MM 升压稳压器。 我能够看到输出的干扰大约2ms 我已经设置了频率600Hz。 我需要更改寄存器的值以将频率设置为 FA/SYNC/SD
目前我正在使用26.4k 电阻器在我的设计,我需要改变工作 频率,以检查不同的频率是否存在干扰. 关于 RC 网络补偿网络的值的更改、能否指导我需要参考公式来更改 RC 网络补偿电路的值。